主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
大家好、我需要在 MCU r5f 上访问 norflash、以进行 NVM 数据存储和 AB 升级。 当然您也会喜欢解决方案、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道如果您继续使用 NOR 闪存、您要执行的操作序列是什么。
您是否要使用 NOR 闪存进行引导?
或者在执行引导后、您是否只是将在应用级别使用 NOR 闪存? 或两者兼而有之。
除此之外、我想告诉您、根据 AM62A 的软件构建表、我们曾提到、我们目前支持 OSPI NOR 闪存以进行引导加载程序操作、但不支持存储器接口、因此在 NOR 闪存方面、支持有限。
注意: 目前、我们在 WKUP R5上支持 NAND 闪存、并在 AM62A MCU + SDK 前置上支持 MCU R5。
此致、
Vaibhav
您好!
Unknown 说:应用级别的 NVM、用于存储诸如 DTC
等信息、在 MCU R5F 中、Norflash 将用于实施其 AB 升级
请阐明上述上下文中使用的术语 NVM、DTC 和 AB 升级。
目前、我看到您的用例是在应用级别使用 MCU R5F 中的 NOR 闪存。
根据软件 buildhseet、不支持此功能。

但要使用 NOR 闪存的驱动程序是存在的、因此您可以继续尝试一下。
一个逐步过程很可能是确保在您将使用的 MCU R5应用程序 SysConfig 中启用 NOR 闪存。

此致、
Vaibhav