主题中讨论的其他器件:AM62A7
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用参考 EVM 电路板原理图制作了 AM62A7的定制电路板。 以下是我们执行的引导步骤。
1) 1)给器件上电并验证 PMIC 电压
2) 2)尝试使用 UART SOC/MCU 进行连接、但未获得控制台输出
3) 3)由于我们没有获得 UART、并且我们已经遵循了 TI 的调试提示
4) 4) 检查 MCU_RESETSTAT 和 RESETSTAT 信号都是 建议的高电平
5) 5) 针对 引导源正确设置检查的引导模式信号
*已尝试使用 SD 卡 MMC1、未获取时钟信号
*已尝试使用 eMMC、未获取时钟信号
6) 6)我们已经检查了电源序列电源轨的电压电平、它是正确的

请引导我们解决上述问题。
另外值得一提的是、该器件支持从100到150mA 的电流。
谢谢!
Jagadeesh