主题中讨论的其他器件:AM625
工具与软件:
您好!
我有一个基于 AM437x GP EVM 的定制电路板。 如何将 CPSW 设置为单 MAC 模式? 我希望在没有 CPU 干预的情况下、在两个外部以太网端口之间实现数据包转发。
此致、
Lukas Holm
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lukas:
AM437
此链路是 AM625是一种新型器件、CPSW 在此类别中有所不同、并使用命令 IP 命令在 CPSW 中设置网桥。 请查看 AM625的该文档。
此命令将设置桥接器。 我需要确认桥接器是否将 cpsw 设置为您所需的模式。
此致、
Schuyler
尊敬的 Schyler:
我从未设法让"devlink"和"bridge"命令在 Busybox 中运行、但我设法 通过修补驱动程序使 CPSW 进入交换机模式。 我将 cpsw_new.c 中"data->dual_emac"的初始设置从"true"更改为"false" 我还必须在 dts 文件中为这两个端口设置"ti、dual-EMAC-PVID =<0>"。 完成此操作后、CPSW 会在启动时进入交换机模式、一旦两个 以太网端口都 启动、就会在两个端口之间转发数据包。
此致、
Lukas