工具与软件:
尊敬的 Expert:
现在我们有一个问题、解串器 MIPI-TX 有数据要发送、但 MIPI-RX 不接收数据。
1. Iss Sensor_Create 4.0配置

2. 测量 MIPI-TX 时钟波形

3. 测量 MIPI-TX 通道波形

4.读取寄存器0x04504020 =0x63 
我提供以上测试信息、麻烦给一下解决问题的建议 μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brijesh:
更新最新测试:
1.下面是与正常情况相比的寄存器差异。

DPHY_RX_MMR_SLV 寄存器的读取值始终发生变化。

您能帮助检查一下 Rx 没有收到数据包或者它收到了错误的数据包吗?
2.
信号和时序与正常的串行器/解串器相同;
3.
我们配置 MIPI TX 4通道、2.2Gbps/通道、应该如何选择 CSIRX_LANE_BAND_SPEED?

4.
MIPI RX 中是否有可用于记录数据包计数器的寄存器? 如果需要、我们可以使用该寄存器来检查 DPHY 链路是否正常吗?
您好、Brijjecth:
-通道数配置正确,并与解串器的输出匹配?
是的、通道数和数据速率可以匹配、x4通道、数据速率= 2.2Gbps、如何 选择 CSIRX_LANE_BAND_SPEED 的设置?
-通道极性是正确的,并与解串器匹配?
是的、极性也匹配。
-数据类型和虚拟通道 ID 是否与解串器匹配?
是的、VC = 0、数据类型= 0x1E。
-传感器和解串器输出仅在 streamon 回调中启动、而不是在回调之前启动?
是的、解串器输出晚于 streamon 回调。
您好、Brijesh:
我们比较了解串器的 MIPI Tx 波形和 Maxim96722、TLPX/THS-PREPARE/THS-ZERO/THS-SYNC/THS-TRAIL 的时序是匹配的。
转储 TI SOC CSIRX 寄存器、未发现异常、请帮助进行确认。
e2e.ti.com/.../csi_5F00_reg_5F00_0x02a30000_5F00_0x02a303ff.txte2e.ti.com/.../csi_5F00_reg_5F00_0x04500000_5F00_0x04500fff.txte2e.ti.com/.../csi_5F00_reg_5F00_0x04504000_5F00_0x04504fff.txte2e.ti.com/.../csi_5F00_reg_5F00_0x04508000_5F00_0x04508fff.txt
下面是我们的问题:
1) 1)如何启用 MIPI CSIRx 帧监控功能? 尝试在 SoC 端捕获输入视频帧。
2) 2)如何检查 MIPI CSIRx 是否已收到视频数据包?
谢谢。
您好、Brijesh:
我们已经尝试启用偏斜校准、但仍具有相同的结果、而不是 在 CSIRX 中获取视频流。
此外、检查到下面的 CSIRX 寄存器值后、我们认为 DPHY 链路现在正常、但不清楚 CSIRX 为什么仍然无法获取视频流、您可以帮助确认 CSIRX 的状态吗? 谢谢。
1)回读0x04504048、值从0x0033306不断更改 到0x0022206

2)读回0x04580B00、值= 0x00000252

3) 3)尝试通过设置0x04504100位4来复位 CSI_RX_IF 模块、获得相同的结果。

因为我们在勘误表中发现了以下问题。

4) 4)读回 CSIRX_ERROR_IRQ 寄存器、值= 0x00。


5) 5)回读 CSIRX_dphy_err_STATUS_IRQ 寄存器、值= 0x00。

是的、数据类型=0x1E、这意味着 YUV422 8位。 捕获一个通道。
我们是否可以通过链接下载并安装 CCS? https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#downloads
如果需要、我们可以购买 JTAG 工具、您是否拥有模型或链接?
谢谢。
尊敬的 Ming:
好的、由于您当前没有 CCS+JTAG、您能否在 PDK 驱动程序(packages\ti\drv\csirx\csirx\pdk\csirx_drvUdma.c)中的以下 src 中添加一些打印内容、并看看是否正在调用该文件?
CsirxDrv_udmaCQEventCb
如果调用此 API、则很可能捕获正在工作。 您的应用程序无法正常工作、还存在其他一些问题。 让我们首先检查捕获是否正常工作。
此致、
Brijesh