This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:/sys/class/gpio 文件夹缺失

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482113/tda4vm-the-sys-class-gpio-folder-is-missing

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、

 使用 SDK10.0开发 TDA4VM 相关内容时、发现没有/sys/class/Gpio 文件夹。 在 config 中添加以下参数并将其烧录回开发板后、文件夹仍无法生成:

CONFIG_GPIOLIB=y
CONFIG_GPIO_SYSFS=y
CONFIG_GPIO_Davinci=y
CONFIG_GPIO_GENERIC=y
我使用以下命令检查内核配置、发现没有 CONFIG_GPIO_SYSFS 参数。 你知道原因吗?
zcat /proc/config.gz | grep GPIO 
e2e.ti.com/.../kernel-config.txt
此致、
Yang