请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 Thread 中讨论的其他器件:AM67、
工具与软件:
我有一位客户正在寻找具有以下要求的处理器:
>= 120MHz ARM
FPU
>= 512KB 闪存
>= 128KB RAM
片上 USB 2.0 PHY HS
2或更多 SPI I/f
2个或更多 I2C
1.8V GPIO
最好提供:
MIPI DPHY 发送器2通道2.5Gbps、DSC
他们正在为其 ASIC 设计测试板。 他们知道其 ASIC 以2.5Gbps 的速率获取 MIPI CSI 输入、并且正在寻找一种能够测试此数据速率的解决方案、方法是创建一个可在系统的实际工作条件下对其进行测试的某种输出。 我最初想到的是一个支持2.5 Gbps MIPI DSI 的处理器。
AM67似乎具有以下区别来支持这一点
•一个具有4通道 D-PHY 的 CSI2.0发送器(与 MIPI DSI 共享)–CSI-TX 支持每通道速率高达2.5Gbps 的1、2或4数据通道模式
然而、出于测试目的、他们实际上不是获取摄像头输入、而是希望使用软件生成一个输入或创建可以控制的图像。 Sitara 系列中是否有产品可以满足这一需求? CSI 传输在 am623/5的数据表中没有区别、因此我不确定这是否可行。 但我想检查一下 AM67是否过于稳定。