This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:在 Windows 中使用 CCS 调试指南

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482212/am5729-debugging-guideline-using-ccs-in-windows

器件型号:AM5729

工具与软件:

您好!

我可以在 software-dl.ti.com/.../Apps-SPL-Debug.html 链接中看到使用 uboot 的调试指南

如何在 Windows 中执行相同的操作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamuna,

    除了创建图像之外、该文档中显示的所有内容都可以在 Windows 中完成。 u-boot 映像的创建仅在 Linux 中验证、确切地说是 Ubuntu 24.04。

    稍有不同之处在于可以连接到 A15、它是 AM57x 器件中的引导所有者、我确信您在阅读 TRM 的初始化一章后就已经知道它

    -若苏厄