This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:PC 可以通过 Windows 系统中的 USB 连接 am62a 板。 但适用于 Linux 系统。 无法连接 am62a 板

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481913/am62a7-the-pc-can-connect-the-am62a-board-through-usb-in-window-system-but-in-linux-system-can-not-connect-the-am62a-board

器件型号:AM62A7

工具与软件:

PC 可以通过窗口系统中的 USB 连接 am62a 板。 但适用于 Linux 系统。 无法连接 am62a 板

似乎是 USB 驱动程序问题。 如何解决这个问题