工具与软件:
在 Yocto 构建流程中使用"binman"的更新中、建议使用什么方法来指定用于签名的密钥文件?
arch/arm/mach-k3/keys/custMpk.pem在"k3-binman.dtsi"文件中设置了"custMpk"的默认值和""的默认位置、但 Yocto 流中没有可覆盖该值的明显点。
作为背景信息、我们一直在使用我们自己的 u-boot 分支来为我们早期的开发工作提供 custMpk 的更新内容、但这显然不是一条可维护的向前路线、并且不适合构建。
我们还研究了 Phytec 构建、它们同样有一个 u-boot 分支来允许从 Yocto 环境设置安全密钥。
至少应该有一个应用手册来说明如何提供这种允许在"无时间"整合 TI 更新的功能(可以说是这样)。
最多只能是 TI 支持的一种直接从 Yocto 环境设置密钥文件的方法。
谢谢您、David