This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:开发

Guru**** 2457970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473555/j722sxh01evm-development

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

如何基于 UART 和 SPI 开发一些功能 、但这些功能必须具有 已有的自定义 GUI 操作系统(如 aspberryPi 和 BeagleBone)的 GUI 显示选择菜单  

那么、如何使用 TI-SDK https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-R9W8pVWsOt/10.01.00.04/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04-Linux-x86-Install.bin或者 哪个支持/启用 Display to Monitor 中的 GUI 呢?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J722S 默认支持基于 HDMI 的显示、因此请使用 HDMI 显示。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 brijesh ,  

    我在这里遇到了错误吗?   

    root@j722s-evm:/usr/share/examples/gui/analogueclock
    root@j722s-evm:/usr/share/examples/gui/analogueclock
    root@j722s-evm:/usr/share/examples/gui/analogueclock ./analogeclock


    qt.qpa.plugin:在""[7573.756070]审计中找不到 Qt 平台插件"xcb":type=1701审计(1728496657.587:90):auid=4294967295 uid=0 ps=4294967295 subj=kernel GID=1472 comm="analogeclock" exe=/usr/share/examples/gui/analogueclock/analogueclock res=6 sig

    由于无法初始化任何 Qt 平台插件、此应用程序无法启动。 重新安装应用程序可能会修复以下问题[7573.784978]审核:type=1334审核(1728496657.615:91):prog-id=47 op=load
    问题。

    可用的平台插件有:eglfs、linuxfb、min[7573.797252]审核:type=1334审核(1728496657.627:92):prog-id=48 op=load
    imal、minimalegl、offscreen、VNC、wayland-EGL、 运地。

    [7573.809552] audit : type=1334 audit (1728496657.639:93): prog-id=49 op=load
    已中止(已转储内核)
    root@j722s-evm:/usr/share/examples/gui/analogueclock #[ 7574.202782]审核:type=1334审核(1728496658.035:94):prog-id=49 op=unload
    [7574.209783] audit:type=1334 audit (1728496658.035:95):prog-id=48 op=unload
    [7574.216790] audit:type=1334 audit (1728496658.035:96):prog-id=47 op=unload

    root@j722s-evm:/usr/share/examples/gui/analogueclock
    root@j722s-evm:/usr/share/examples/gui/analogueclock echo $xdg_session_type


    TTY


    root@j722s-evm:/usr/share/examples/gui/analogueclock echo $Desktop_Session

    root@j722s-evm:/usr/share/examples/gui/analogueclock

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经开始了有关类似主题的另一个主题。 你能使用其中一个线程吗?  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474961/j722sxh01evm-how-to-enable-gui-server-like-xorg-or-wayland

    BTW、您是否在启动时看到一些显示屏?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动时无显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、您从 RTOS 禁用了显示了吗? 您是否使用 RTOS SDK?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一件事,这不是一个 RTOS ,它的一个 Linux SDK ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04-Linux-x86-Install.bin 已经提到上面 commnets ,

    否、我未在使用 RTOS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍会在 J722S Linux SDK 上出现 HDMI 显示问题?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢