工具与软件:
尊敬的 TI:
我正在使用裸机开发自己的 cpsw2g 驱动程序。 我仅发送/接收非 VLAN 标记的数据包、CPSW 处于 VLAN 不可识别模式。
我对 CPSW2G 入口端口优先级有以下几个问题:
- 假设我收到一个从外部网络到 MAC 端口的以太网数据包。 数据包是非 VLAN 标记的数据包。 根据入口端口优先级选择数据包优先级。
在上述情况下、入口 MAC 端口的优先级是多少?
另外,ALE 是 VLAN 感知模式,两个端口都是 ALE VLAN 的成员,我相信主机端口和 MAC 端口的 VLAN ID 分别是0和1。 这些 VLAN ID 是否连接到端口入口优先级? 如果是、如何实现? - 假设我收到了一个从 OCRAM 到主机端口的以太网数据包。 数据包是非 VLAN 标记的数据包。 根据入口端口优先级选择数据包优先级。
在上述情况下、Ingress 主机端口优先级是多少?
期待您的回复?
此致、
Hasan