This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:驾驶员监控系统(DMS)定制模型

Guru**** 2457990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479321/sk-am62a-lp-driver-monitoring-system-dms-custom-model

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 TI AM62A 入门套件实施驾驶员监控系统。

用例是构建物体检测模型、以便在出现以下情况时检测并向驾驶员发出警报。
       1.眼睛疲劳侦测
       2.遮阳帘检测
       3.分心检测
       4.电话呼叫检测
       5.吸烟检测
       6.无驾驶员检测
       7、头戴式耳机尽可能探测
       8.摄像机覆盖

我想询问 DMS 是否有任何预先训练的自定义模型、包括我们可以直接用于我们项目的上述任何特性。 如果存在这样的模型、您能否指导我如何为我们的用例访问和实施该模型?
期待您的支持和帮助。
此致、
Anusha Subramanyam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    目前、我们没有针对这些任务预先训练的模型。 您将需要开发模型并采购一个包含这些任务的良好数据集。  

    我们为模型提供的产品通常不是特定于应用的、例如 DMS/OMS。 我们的 modelzoo 中有一组模型 、可以让您了解支持哪些架构。 开发人员通常使用多个模型以及特定于应用的头。 您可以使用任何受支持的分类器/特征提取网络(例如 MobileNet、ResNet)作为此处培训的起点。  

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reese、您好!

    谢谢你