This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:内核错误:`vdec 421000.video-codec:在设备树中找不到 OPP 表`

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458773/am69-kernel-error-vdec-4210000-video-codec-opp-table-not-found-in-device-tree

器件型号:AM69

工具与软件:

您好!

使用 AM69和我们的 Toradex Aquila 板,我们看到了这个内核错误:

 vdec 4210000.video-codec: OPP table not found in device tree


这种误差的原因是什么? 您能告诉我们如何解决这个误差吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiago、

    我们的专家目前不在办公室。 请预计我们的回复将延迟至下周。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此问题是否仍然存在? 您使用的是哪种 HLOS 和 SDK 版本?

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们在启动期间仍然会看到此消息。 我们使用针对 Yocto 的定制 Linux 构建版本、使用 TI 提供的内核以及器件树和 kconfig。

    SDK 版本是10.01.10。

    谢谢!

    Hiago。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我目前正在遇到此情况、是否有解决方案?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:  

    很抱歉耽误你的时间、我已经被其他任务占用了。 我看到这个是在  Toradex 板上、您是否能够在 TI EVM 或 TI AM69-SK 板上复制?

    此致、
    Sarabesh S.