主题中讨论的其他器件:TSER953、 TDES960、
工具与软件:
我刷新了 am62a电路板的 Linux 映像(tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.wic.xz)、其中 v3 link d-ch 适配器板与4个 imx219摄像头连接、在设备树中显示 ub960解串器。
我确实理解 ub960和 tdes960是相似的,但我正在寻找 tdes960和 tser953的驱动程序代码和总体 v3link 板代码。
在这里我找到 ub960和 ub953但我找不到 tdes960和 tser953 :
此外、我正在寻找裸机示例代码、以通过使用 SK-am62a-LP 的 v3 link 适配器板和4个 IMX219摄像头对摄像头进行流式传输