This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:以太网、交换机

Guru**** 2460380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478191/processor-sdk-am62x-ethernet-switch

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
Thread 中讨论的其他器件:AM6252

工具与软件:

  1. 大家好、 我使用的是 AM6252、由于空间限制、我会考虑使用外部以太网交换机。 对于交换机解决方案(采用千兆位 LAN)、您有什么建议吗? 此外、它是否需要驱动器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您正在使用哪种 SDK ?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04-Linux-x86-Install.bin  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把您的查询转发给 Ethernet-Linux 专家。

    请允许一些时间返回给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华莱士、

    [quote userid="642597" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478191/processor-sdk-am62x-ethernet-switch 您对交换机解决方案(千兆位 LAN)有什么建议吗? 此外、是否需要驱动程序?

    TI 不提供开关、也不能推荐您可以使用哪种开关解决方案。 外部开关需要驱动器。 请记住、无论最终选择何种开关、如果使用的是 Linux OS、请确保驱动程序在主线 Linux 上受支持(包括启用此开关的器件树源代码示例以及可在其中询问开关相关信息的供应商支持论坛)。  

    当使用 SPI 接口进行开关配置时、我们认为外部开关的实现将取得最佳成功。 我们只能提供帮助、尤其是在 SoC MAC 侧、不能直接支持外部交换机集成。

    -道林