This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:"Debug Project"灰色、CCS 20

Guru**** 2459710 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481169/ccstudio-debug-project-grayed-out-ccs-20

器件型号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 CCS 团队:  

祝贺 CCS 20的发布! 令人兴奋的是在 TI 生态系统中拥有现代化的外观。  

尝试从 C2000Ware SDK 中运行示例工程时、发现"Debug Project"按钮为灰色。  

我一直跟踪到项目中缺少目标配置(在本指南的帮助下: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_debug-main.html#target-configuration-view)

可以通过切换此菜单上的"Manage the project's target configuration automatically"选项并选择我 LaunchPad (对于大多数 LaunchPad 来说是 XDS110)上的调试探针来解决此问题。

但是、我对"项目属性">"常规"菜单中该字段的实现感到困惑。  

此字段是否仅在选择"自动管理项目的目标配置"选项时使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此字段是否仅在选中"自动管理项目的目标配置"选项时使用?  [报价]

    是的、是这样。 启用该选项将允许您选择连接类型。 选中并保存属性后、将为工程生成目标配置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki!

    我发现该命名法非常令人困惑。 如果可以、我想就这些字段的命名和定位提供一些反馈、使此功能更直观。 以下是我的想法:

    • 将复选框标题从 "自动管理工程的目标配置"更 改为 "自动为该工程生成目标配置"
    • 将复选框从"连接"字段下方移至上方、
      • 这表明未选中复选框时连接字段对项目没有影响
    • 将"Connection"字段标题更改为"Generated Target Configuration Debug Probe"  

    我知道这些字段有些冗长、但现在并不明显、在这些情况下使用或不使用这些字段。  

    谢谢!

    Ethan COPE