This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:gpiochip1错误

Guru**** 2459720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475927/am62a7-q1-gpiochip1-error

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户尝试在 SDK10.0中使用 gpioinfo、但发现以下错误。

他们试图使用 gpioinfo gpioochip1,仍然无法工作。

但在 gpioinfo 中有 gpiochip1。 您可以帮助检查可能的原因吗? 谢谢。

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu:

    libgpiod 命令的参数已更改(而非 TI 代码)。 使用"帮助"菜单(gpioinfo --help)、了解如何正确使用该命令。 通常、使用-c 标志将选择正确的 gpiochip。 例如、"gpioinfo -c 1"将输出有关 gpioochip1的 gpioinfo。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    这两条指令都可以控制 GPIO:

    (1) gpioset GPIO0_87_Name=1

    (2) gpioset -c /dev/gpiochip1 87=1

    但是,它们都将挂起,我必须使用"ctrl + c"来终止 gpioset 进程。

    此问题与此链接非常相似:e2e.ti.com/.../processor-sdk-am62p-how-to-control-gpio-in-sdk10-kernel-6-6

    我的问题是:应用层代码应该如何控制 GPIO?

    如果我使用:system ("gpioset gpio0_87_Name=1");此过程是否永远不会自动退出?

    您能提供一些更好的方法来控制应用层的 GPIO?

    此致、

    TWL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您添加-z 参数、它将为进程分配一个 PID。  

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否通过调用 API 函数而不是使用 GPIO 工具来直接控制 GPIO?您是否有任何相关的演示参考?

    此致、

    TWL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    libgpiod 库不是 TI 开发的代码、因此我们不提供示例代码。 我建议您查看 git repo: https://github.com/brgl/libgpiod

    此致、

    Anshu