主题中讨论的其他器件:AM625
工具与软件:
大家好、
我想从 AM625的 CPTS 中的 genf0生成自定义频率。 频率必须与 PTP 同步。
CPTS 中已经有一个 PPS 接口、该接口从 genF1衍生1Hz 频率、然后将其通过 TSR 传递到 HW3_TS_push 以生成时间戳。 该接口工作正常。
我想针对不同的频率实现相同的概念。
在 TRM 中、第12.3.1.4.7.11节提到了要寻址哪些寄存器来设置 Genf 频率。
在 PDK API 中、我们可以使用一些函数来设置该频率。
但我不知道如何正确使用它们而不会犯错、因为我不熟悉此 TI 架构、尤其是 CPSW 器件。
有人能帮我吗?
另一个问题是、PPS 的 genF1的频率必须存储在某个位置。 您知道如何和在哪里?
非常感谢。
此致。
Zane