工具与软件:
专家们、您好!
我们注意到 GPIO 上出现了0.6V 的压降、我们希望在进入深度睡眠时保持高电平。 遗憾的是、此 GPIO 控制开关电源上的使能引脚、因此最终结果是我们进入深度睡眠时该电源会关闭。
我们运行的是 Linux Yocto SDK 10.00.07.04
我通读了10.01.10.4的发行说明、看起来这可能是 EXT_EP-12083或 EXT_EP-12093、是否有适用于 Linux 6.6.32-ti 的补丁?
该设计的链接
GPIO 是主 GPIO0_83、它连接到另一个 TI 器件(TPS63802DLAR)上的使能引脚、即使在电压为2.6V 时、该器件也应保持启用状态。

是否有办法提供更好的分辨率上传?
`标记0 `gpioset gpiochip3 82=1 μ s
`标记1 `rtcwake -d /dev/rtc0 -m mem -s 10 μ s
时间标记2器件从10秒深度睡眠模式唤醒