This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:从原始主题开始、用于 AM625和 PHY 审核

Guru**** 2457950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481059/am625-contined-from-original-thread-for-am625-and-phy-review

器件型号:AM625

工具与软件:

你(们)好  

为了添加到原始主题、客户没有给我一个原理图 PDF、他们给了 BMP、可以确认吗?
我对长期拖延和进展困难表示歉意、因为我请求帮助的团队似乎没有很好地沟通、也没有主动解决问题、而是拖延、假装没有问题。
AM62位于 cpu_board.pdf 文件中、PHY 位于 ioboard_1-3.zip 中、我将其转发为 bmp。 我以前从未见过这样的团队推进原理图、当我提出问题时、他们不是很配合。

e2e.ti.com/.../0410.cpu_5F00_board.pdf

谢谢。

此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    感谢您提供的意见。

    您能否就预期目标提供一些想法-您是否希望 TI 审查原理图?

    此致、

    Sreenivasa