This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN OTP 用户指南

Guru**** 2459730 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, TDA4VM, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442801/tda4ven-q1-otp-user-guide-for-tda4ven

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VMAM67、AM67A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

您可以帮助提供适用于 TDA4VEN 的 OTP Keywriter 用户指南吗? 我能否使用 AM62A 或 TDA4VM 指南?

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    目前 Keywriter 工具不可用于 TDA4VEN、请允许我花一些时间来检查其时间表。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    当然、感谢您的支持。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    对于 TDA4VEN  Keywriter 包、将需要一到两周时间。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    可用时、您能通过此主题或电子邮件注意到我吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    将保持线程打开,将在 Keywriter 为 TDA4VEN 发布后关闭它

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TDA4VEN 的 OTP Keywriter 将随10.1 SDK 一起发布, 10.1 SDK 的计划日期是2024年12月中旬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

       我在 SDK 10.1中没有找到任何与 OTP Keywriter 相关的内容。

    BR、

    Ling


    我在10.1版中没有找到任何与OTP keywriter相关的内容。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ling:

    AM67 Keywriter 工具的时间表下滑至  2025年1月末。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diwakar:
    感谢您的更新。 我知道、由于意外情况、时间安排有时会发生变化。 鉴于我们已经进入2月份、我想查看 AM67 Keywriter 工具的当前状态。 是否有更新的时间表说明我们可以预期该工具何时准备就绪?
    此致、
    Ling
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ling:

    对于 Keywriter 包延迟发布造成的不便、我们深表歉意。 我来咨询一下内部团队、了解最新动态。 将尽快响应您。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ling:

    我们得到了 Keywriter 包,我们将在本周进行最后一次测试,并希望下周结束时,它将被发布。非常感谢您的耐心。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李玲、彪、

    现在、我们将完成发布流程。 TDA4AEN KeyWriters 将在下周结束时通过我们的安全资源提供。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李玲、彪、

    适用于 J722S/TDA4VEN/TDA4AEN/AM67/AM67A 的 OTP KeyWriter 现已发布在安全资源上。

    此致

    Suman