This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:Keywriter 工具和指南的可用性

Guru**** 2458730 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448323/am67a-availability-of-keywriter-tool-and-guide

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件: AM67

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

  包含 AM67A 的"OTP Keywriter 工具和指南"(包括"OTP Keywriter addon package")是否可用于申请/下载? 我对在该芯片组上尝试安全启动很感兴趣、但找不到有关实践步骤的工具和文档。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    适用于 AM67的 OTP Keywriter 将随10.1 SDK 一起发布、10.1 SDK 的计划日期为2024年12月中旬。

    此致
    Diwakar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐、Diwakar。

    OTP Keywriter 工具是否已发布? 我看到10.01处理器 SDK 可供下载(https://www.ti.com/tool/download/OTP-AM67A)、 但仍然无法找到有关 PROCESSOR-SDK-LINUX Keywriter 工具和指南的信息。 TI Academy (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUaAw.lI.MW1bdCUzqvUWA__AM67-ACADEMY__XufTZAH__LATEST)上的 OTP Keywriter 教程 仍显示为"正在构建"。  

    或者 AM67A 是否有适用于 OTP Keywriter 的新 ETA?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    AM67 Keywriter 工具的时间表下滑至  2025年1月末。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    我只想介绍一下 AM67 KeyWriter 的可用性。

    AM67 KeyWriter 开发有点延迟、但验证现在已完成。 我们 现在正在完成发布流程、将在下周结束时在我们的"安全资源"上发布。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    J722S/AM67/AM67A 的 OTP KeyWriter 现已发布在安全资源上。

    此致

    Suman