This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:适用于 ANC 应用的最佳 DSP 评估板

Guru**** 2459740 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481042/tmdslcdk6748-best-dsp-evaluation-board-for-anc-application

器件型号:TMDSLCDK6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具与软件:

您好!

我正在从事 ANC 项目、正在 寻找一些 DSP 评估板。

我对 宽带前馈 ANC 系统感兴趣、例如: www.geocations.ws/.../FXLMS.html

我需要用于基准电压和误差麦克风的2个输入、以及至少一个模拟输出、但理想情况下可以查看2个输出。

我看到过:  

https://www.ti.com/tool/TMDSLCDK138

https://www.ti.com/tool/TMDSLCDK6748

但到目前为止、所有电路板似乎都具有麦克风输入/深入/水平输出

我有以下问题吗?

是否可以在 SDK 的输入端将板上相同类型的麦克风连接到麦克风输入/电平上(比如前置放大器)?

您 知道任何其他可能适合用于更多输入/输出的 TI 电路板吗?

此外、对这些板进行编程/调试还需要哪些其他软件和硬件?  

是否有任何仿真硬件/软件?

感谢您的帮助。