This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:am625

Guru**** 2459770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480347/am625-am625

器件型号:AM625

工具与软件:

我们的目标是将启动时间缩短到10秒以下。 但是、您的网站上提供的说明似乎不完整、我们未能成功实现此目标。 您能否提供有关如何优化器件启动时间的更详细的分步指南? 此外、我们希望通过删除不需要的驱动程序来减小内核大小、因为这也有助于提高引导性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhesh:

    Unknown 说:
    但是,您网站上提供的说明似乎不完整

    请提供指向说明的链接、以便我们处于同一基础线上。

    Unknown 说:
    我们还没有成功实现这一目标。 [报价]

    请附上完整的引导日志以显示您现在的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.1.12.引导时间优化- Processor SDK AM62x 文档

    在上面的链接部分4.1.12.3和4.1.12.4中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个项目都有不同的功能要求和引导时间要求、因此没有一个文档讨论如何优化 Linux 引导时间。 参考的文档展示了 Linux 引导时优化的示例。 您可能必须根据工程中的功能要求和引导时间要求以不同的方式进行调整或更改。