This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:PCIe、超链接和 SRIO 配置、而另一个 DSP 关闭

Guru**** 2458730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481397/tms320c6678-pcie-hyperlink-and-srio-configuration-while-opposing-dsp-is-off

器件型号:TMS320C6678

工具与软件:

您好!

我的客户在其系统中使用了两个 C6678 DSP。
这些器件使用 PCIe、超链接和 SRIO 开关连接。
DSP-1 <=PCIe=>DSP-2
DSP-1 <=Hyperlink=>DSP-2
DSP-1 <=SRIO switch=>DSP-2

DSP-1始终处于打开状态、但 DSP-2和 SRIO 开关有时处于关闭状态。

问题:
q1)在 DSP-2和/或 SRIO 开关关闭时、DSP-1侧在 PCIe/Hyperlink/SRIO 配置中有什么需要注意的事项吗?
如果是、请告诉我这种说明在文件中写在哪里?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把您的问题重定向给合适的专家。 感谢您的耐心。  

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-San:

    [报价用户 id="97804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481397/tms320c6678-pcie-hyperlink-and-srio-configuration-while-opposing-dsp-is-off ]q1)当 DSP-2和/或 SRIO 开关关闭时、DSP-1端有什么需要注意的地方吗?

    您是否曾在同样的基础上查看过 TI SDK 及其文档?  

    请注意、处理这些器件的开发团队已不再与 TI 合作、因此、作为 SDK 一部分提供的任何文档最好选择。

    要预设预期、支持将限于 TI SDK 中已提供的功能。 TI 不支持任何自定义功能或开发请求、但我们可以推荐一些可与客户直接互动的 BP。

    谢谢。