This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:SGMII

Guru**** 2458790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474727/dra821u-q1-sgmii

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您好!我们设计了4个 DAR821U2-Q1串行器/解串器 通道

PCIe Gen3 x 2通道

ETH 端口0 1个通道

ETH 端口1 1个通道

是否有任何方法可以从 SGMII 以太网端口配置启动?

我看到数据表显示  从以太网 RGMII 选择引导模式、想知道是否从以太网 SGMII 选择任何可选引导模式。

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    很抱歉,因为我是在 ooo 上的延迟回复。

    您的 SERDES 分配似乎有效、但我认为没有以太网 SGMII 引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢