This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:什么是 AM62a 板(不是 Linux)的窗口 PC USB 转串行驱动器。 我无法连接到电路板。

Guru**** 2460440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481271/am62a3-what-is-the-window-pc-usb-to-serial-driver-for-am62a-board-not-linux-i-can-not-connect-to-the-board

器件型号:AM62A3

工具与软件:

什么是 Am62a 板(不是 Linux)的窗口 PC USB 转串行驱动器。 我无法连接到电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

      有关详细信息、请参阅 CCS_UART_terminal。  

    请参阅下图以了解 FDTI 驱动程序。

    此致、

    Tushar