This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:QSPI/OSPI 配置

Guru**** 2460440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480761/am623-qspi-ospi-configuration

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

我将从 OSPI 配置 QSPI 用于闪存。 来自 OSPI 的8个引脚、QSPI 将仅使用 D0-D3。  

我的问题是-我们可以将剩余的4个数据引脚 D4-D7用于任何其他替代功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="644310" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480761/am623-qspi-ospi-configuration 我的问题是:我们可以将剩余4个数据引脚 D4-D7用于任何其它备选功能吗?

    我的 最初回答应该是"否"、但我通读了 TRM 和数据表。 实际上、您可以将其余配置用于其他功能 .

    假设您将使用进行引导、然后我希望您通读 TRM 中的以下章节:

    此外、这也是 QSPI 说明中所述的内容。 请注意需要用于相同目的的引脚。

    因此、您可以继续使用数据表中提到的其他 D4、D5、D6和 D7引脚。 例如、可以从以下所示的其中一个选项中重复使用 D7或更正式的 OSPI0_D7:

    标记该螺纹已关闭。  

    此致、

    Vaibhav