This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:定制电路板上的 SD 卡引导故障

Guru**** 2460470 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471059/am623-sd-card-boot-failure-on-custom-board

器件型号:AM623
Thread 中讨论的其他器件: SK-AM62-LP

工具与软件:

您好!

我的客户报告了使用 AM623在其定制电路板上执行 SD 卡引导失败。
该电路板基于 SK-AM62-LP 电路板设计、软件为 Linux SDK9.02.01.10。

SD 卡引导时、生成以下错误日志。

U-Boot SPL 2021.01 (Nov 15 2024 - 13:20:44 +0900)
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)')
SPL initial stack usage: 13424 bytes
Trying to boot from MMC2
ti_sci system-controller@44043000: Message not acknowledgedAuthentication failed!


定制板100%出现此问题。
UART 引导工作正常。

此类故障的潜在原因是什么?
我在 E2E 博文中找到、但我的客户使用相同 SDK 版本的内核和 TI-FW。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453951/processor-sdk-am62x-u-boot-boot-authentication-passed-fail

谢谢。此致、
田代浩一郎