This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:如何在 GitHub 网站上获取文件?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479441/edge-ai-studio-how-can-i-obtain-the-file-on-the-github-website

器件型号:EDGE-AI-STUDIO

工具与软件:

我正在学习 TI 的 AI 检测代码、但无法在 GitHub 网站上获取以下文件。 如何获取该文件?

GitHub - TexasInstruments/tinyml-tensorlab:MCU 分析/ML 模型开发软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levin:

    该目录中 只有几种适用于 GUI 的内部安全机制、不会遗漏任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adithya:

    我很高兴收到您的答复。

    我 了解到与 AI 网络相关的信息。

    您能否说明所提供的 GitHub 中的哪个文件包含此信息?例如输入特征处理参数、卷积层参数、池图层参数、激活函数参数、完全连接的图层参数等。

    如果能提供一些文件就更好了。

    我期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levin:

    如果您在谈论神经网络模型定义、就在 这里

    如果您正在讨论训练这些网络的代码、就在 这里

    有关这些问题的文档正在不断改进、将在即将发布的下一个版本中进行大规模检修。