This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:使用 SysConfig 的 LPDDR4配置:终端 SOC ODT (FSP1)参数不匹配

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477111/am6442-lpddr4-configuration-with-sysconfig-termination-soc-odt-fsp1-parameter-mismatch

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我使用 SysConfig (在线工具)为 AM6442配置 LPDDR4。 将"终端:SoC ODT (FSP2)"参数设置为 RZQ/4 (60 Ω)时、 应遵循"终端:SoC ODT (FSP1)"值、而只保持在 RZQ/5 (48 Ω)上:

这是 SysConfig 中的错误吗? 它是否已修复或将在最近的版本中修复? 如果没有、是否有针对该问题的权变措施?

此致

Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria、这是该工具中的一个错误、将在下一个版本中修复。  由于不使用 FSP1、因此生成的文件将有效使用、因此无需解决方法。  下一个版本将在3月初发布。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:是否同时在在线和独立工具上更新了 SYS_CONFIG? 它是否与某些 CCS 版本发布相关?

    谢谢

    第97章我是你的女人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好、是的、更新将同时使用在线和独立工具(这些并不是真正要转移)。  它未绑定到任何 CCS 版本。   

    此致、

    James