This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:DMR5自动 MCAN 实现

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477659/am625-q1-dmr5-autosar-mcan-implement

器件型号:AM625-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

在 DMR5示例 syscfg 文件中、我无法添加 MCU_MCAN、我只能在 MAIN 域中添加 MCAN。 这意味着客户必须在主域中使用 MCAN?

e2e.ti.com/.../sv_5F00_example.syscfg

在 M4F syscfg 中、我可以添加 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1。

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    您可以从主域使用 MCU 域 MCAN、但 MCU+SDK 中不提供对 MCU 域 MCAN 的支持、客户需要自己将其集成、另一个需要注意的是 MCU 域 MCAN 中断不会路由到主域:

    因此、如果您从主域使用 MCU 域 MCAN、则不能使用 MCAN 中断模式、而可以在轮询模式下使用 MCAN。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的支持、明白了。

    BR、

    Biao