This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGL-BONE-BLACK:更新最新软件、仅3个 LED 亮起?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477983/beagl-bone-black-update-latest-software-only-3-leds-on

器件型号:BEAGL-BONE-BLACK

工具与软件:

您好!

我将按照指南更新最新软件 AM335x 11.7 2023年09月02日。 我将 Micro SD 卡插入 BeagleBone Black、按住用户/启动按钮并为电路板供电。 只有 USR0、USR1、USR2 LED 亮起。 根据指南、所有4个 USRx LED 应该亮起。 最新图像有问题吗?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="49872" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477983/beagl-bone-black-update-latest-software-only-3-leds-on "]

    我将按照指南更新最新软件 AM335x 11.7 2023年09月02日。

    [报价]

    指南是什么?

    请提供链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照下面的指南进行操作。  

    https://docs.beagleboard.org/boards/beaglebone/black/ch03.html

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此论坛仅支持 BeagleBone Black 上的 TI Processor SDK Linux、但不支持任何其他类型的 Linux。 但是、根据您链接的指南、

    • USER0是 Linux 内核的检测信号指示器。

    • 访问 microSD 卡时、User1亮起

    • User2是活动指示器。 当内核不在空闲循环中时、它打开。

    • 访问板载 eMMC 时、USER3亮起。

    仅当访问板载 eMMC 时、User3才会开启*。 因此、如果它处于关闭状态、则应该是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘斌、您好!

    我在此处获取了 BeagleBone Black 的最新图像。 https://www.beagleboard.org/distros

    我不知道这是否也是 TI Processor SDK Linux 映像。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    非 TI 处理器 SDK。

    适用于 AM335x 的 TI Processor SDK 可从下载

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM335X