请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EDGE-AI-STUDIO工具与软件:
尊敬的专家 、
昨天、我训练了一个物体检测模型、其中包含104张图像。 但推理效果不好。 一个关键字出现在时间间隔中。
今天、为了进行测试、我创建了一个包含大约25个图像并以相同方式进行训练的 OD 项目示例。 它的推理是良好的70%。 我觉得可以通过提供更多的图像来提高准确度。
现在、我在昨天训练的模型中添加了更多图像并进行了重试。 遗憾的是、培训需要比平时更长的时间、而且性能图表较低。

您能帮助我解决这个问题吗? 编译后精度仅约为50%。
再说一件事、与什么相关的 图像格式/质量或其他取决于模型精度、
如何有效训练模型 . 如果所有注释类需要相同数量的图像。
此致、
Sajan