工具与软件:
您好、亲爱的专家。
客户在接收摄像头视频时遇到一些问题。
以芯片版本 SR 1.1为基础、软件相同、运行良好。
基于芯片版本 SR 2.0、相同软件、运行失败。
客户 SDK <08.01.00.006>
由于客户的项目已经是 MP、因此我认为整个 SDK 升级非常困难。
我的问题。
(1)我们是否有 Jira 跟踪 SR 1.1和2.0之间的任何代码更改? 如何使用它?
(2)调试建议? (例如 CSI-RX/VPAC?...等)
(3)我们是否对 OpenGL 或 V4L2有任何代码更改? 如何跟踪它?
谢谢你。
Gibbs