主题中讨论的其他器件:TDA4VH、TDA4VM 、TDA4VL
工具与软件:
我已经下载了 TDA4VH 参考手册:
| 用户指南的链接 | J784S4 J742S2技术参考手册(修订版 D) |
但是、PDF 中似乎缺少一些关键信息。
例如、我想查看 GIC 的 PPI 和 SPI 矢量信息、但在第804页的 GIC 部分的"9.2.1.2.2 GIC Interrupt types"部分中、用以下公式表示:
PPI 和 SPI 的映射可在 TBD 部分找到。
正如您可以想象的那样、没有"TBD"部分。
此外、根据我可以说的、TDA4VH 没有 SMMU、但文档确实说它支持 PVU (外设虚拟化单元)。 不过、在796页的第8.3.1.2节 PVU 参数中、表示:
显示了 SoC 设计期间设置的 PVU 配置参数。
没有其他东西。 该段为空。 另一方面、在 TDA4VM 手册中、此部分内容已填充。
一些相关说明:
-有了 TDA4VH 文档,一些信息以 Excel 电子表格的形式提供。 相比之下、TDA4VM 文档仅以 PDF 的形式提供。 请注意、Excel 电子表格比 PDF 方便得多。
-"附录"电子表格中提供的中断输入/输出信息似乎特别难以辨别。
- PVU 文档没有显示如何实际使用 PVU 的真实示例。 例如、如果在 A72内核上运行的软件想限制特定的 DMA 主设备、以便它只面向特定的 RAM 区域、需要执行哪些具体编程步骤? 是否有应用手册可以更好地解释此内容?
-法案