请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69A 工具与软件:
尊敬的 Expert:
关于烧录 eMMC 的问题、目前只有从 SD 卡引导后才能将 rootfs 和引导写入 eMMC。 是否有办法直接插入 USB 电缆并通过 OTG 将 BSP 烧录到 eMMC?
谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
关于烧录 eMMC 的问题、目前只有从 SD 卡引导后才能将 rootfs 和引导写入 eMMC。 是否有办法直接插入 USB 电缆并通过 OTG 将 BSP 烧录到 eMMC?
谢谢
Daniel
Daniel、您好!
[报价用户 id="445448" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478187/am69a-can-i-burn-image-to-emmc-via-otg "]关于烧录 eMMC 的问题、目前只有从 SD 卡引导后才能将 rootfs 和引导写入 eMMC。 是否有办法直接插入 USB 电缆并通过 OTG 将 BSP 烧录到 eMMC?
[报价]即使在 DFU 引导模式下、您也必须引导至 uBoot 以将映像刷写到 eMMC。您可以咨询 eMMC 供应商、了解他们是否提供此类工具。
可以刷写 eMMC、然后可以安装到定制板上。
此致
Diwakar