主题中讨论的其他器件:TDA4VP-Q1、 DRA821U、TDA4AP-Q1 、TDA4AH-Q1、TDA4VM、 TDA4VL、TDA4VH-Q1
工具与软件:
您好、亲爱的专家
有一个问题需要来自客户的仔细检查、
- TDA4是否具有 TPM 或 HSM? HSM
- TDA4是否具有安全闪存来存储文件系统加密密钥? 安全固件(例如:randisk)、但不保护所有闪存(例如、eMMC)
- 多少像素 棘轮保险丝 支持回滚防护? 否
请帮助我再次选中"红色回复标记"
谢谢你
Gibbs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、亲爱的专家
有一个问题需要来自客户的仔细检查、
请帮助我再次选中"红色回复标记"
谢谢你
Gibbs
嗨、 Gibbs、
[报价用户 id="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474218/tda4vm-q1-security-spec-problem-about-tda4 "]我们在这里要讨论哪个器件? TDA4VM、 DRA821U 是基于 DMSC 的安全控制器、其中我们只有一个 M3内核 、而 TDA4VE TDA4AL TDA4VL TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1具有基于 SMS 的安全控制器、其中我们有两个 IFS 内核、一个用于 TM4、另一个用于 HSM。
[quote userid="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474218/tda4vm-q1-security-spec-problem-about-tda4 TDA4是否具有用于存储文件系统加密密钥的安全闪存? 安全固件(例如:randisk)、但不保护所有闪存(例如、eMMC)[/QUOT]他们可以将密钥存储在效率中。
[报价用户 id="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474218/tda4vm-q1-security-spec-problem-about-tda4 "]ROM 和 TIFS 用于 支持 防回滚保护的效果中的 SWREV 字段。有关更多详细信息、请参阅 "K3安全硬件架构" 出现在安全资源中。
此致
Diwakar
嗨、Gibbs、
TDA4VM 只有基于 DMSC 的安全控制器。 DMSC 是否管理保险丝访问? 它是否支持密钥推导函数?[/QUOT]TIFS 在 DMSC (M3)内核上运行、它提供用于检索 KEK 派生版本的服务。有关更多详细信息、请查看 TISCI 文档。
是否有磁盘加密的示例或参考指南? 如何将保险丝用作磁盘加密密钥?我们没有这样的例子,但一个快速的问题,客户是否要加密 rootfile 系统或什么,你可以详细说明更多的用例?
是否有回滚保护的示例或参考指南?此功能已在安全启动流程中使用。 目前、我们在 SWREV =1的情况下使用引导加载程序 TIFS、安全板配置。 由于效率中 SWREV 位的默认值 在 HS-SE 生产器件上为1。
如果您对此主题还有进一步的问题、请告诉我。
此致
[/quote]
Diwakar
尊敬的 Diwakar:
1.感谢您提供有关 KEK 和回滚保护的信息。 我将了解如何在 TDA4VM 中启用它。
我们没有这样的示例、但有一个快速的问题、客户是否要加密 rootfile 系统或什么、您能详细阐述一下用例吗?
2.我们的客户希望加密整个 rootfs 并同时启用 DM-verity。 我的问题是、这两个特性是否已在 TDA4VM 中实现、这两个特性能否协同工作? 如果尚未实现、TI 会实施还是必须自己实施?
3. 是否有办法为 MP 永久禁用 JTAG/RCM/UART/SD 卡? 我的意思是、是否有用于此目的的特定保险丝。
您好、 Diwakar
Jay Sun 是我的客户、我们都有关于 TDA4加密支持的问题。
分享一些我知道的想法、
Q2/A2:加密的文件系统。
Q3/A3:是否有办法为 MP 永久禁用 JTAG/RCM/UART/SD 卡?
一旦 TDA4成为 HS-SE 器件、JTAG 访问就会被锁定(禁用)。 购买什么是"RCM"?
TIFS 在 DMSC 内核(M3)上运行、它 还负责资源管理(RM)和 TIFS 在启动时也需要进行身份验证和解密。
我认为 RM 还可以管理 外设访问。 因此、我想问题应该是 当 TDA4成为 HS-SE 时、如何在 TIFS 中禁用 UART/SD 访问? 基本上客户应 自行实施、不是吗?
您好、 Diwakar
如果我说什么问题、请更正我。
非常感谢
Gibbs
嗨、Gibbs、
[报价 userid="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474218/tda4vm-q1-security-spec-problem-about-tda4/5674201 #5674201"]Q2/A2:加密的文件系统。
[报价]除此之外、如果您只是想实现安全存储、您也可以访问 https://optee.readthedocs.io/en/latest/architecture/secure_storage.html。
[报价 userid="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474218/tda4vm-q1-security-spec-problem-about-tda4/5674201 #5674201"]Q3/A3:是否有办法为 MP 永久禁用 JTAG/RCM/UART/SD 卡?
[报价]不确定这里是什么 RCM。正确的 JTAG 默认锁定在 HS-SE 器件上以解锁 JTAG、我们需要通过调试认证。 REF (https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/6_topic_user_guides/secure_debug.html)。
禁用 UART、SD 等外设是客户的责任。
此致
Diwakar