工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我已按如下方式研究并实施了安全手册中提到的 UART1 SM。 
在 PDK 中搜索相关 API 时、我在 uart_v1.c 中找到了 UART_procLineStatusErr API。
它似乎会检查 UART 的 LSR_UART (我们不使用 CIR 和 IrDA)寄存器、并检测中断、奇偶校验、成帧和溢出错误。
所以、我也将尝试 实施 API 检查、定期检查 LSR 寄存器。
问题1。 我的调查和计划是否正确? 此 SM 是否需要检查任何其他状态寄存器?
问题2: 我看到该 LSR 寄存器在5位和6位位置具有"传输保持"非空状态。 我认为该位几乎总是"设置"、因为打印出了大量 UART 消息。
因此、我将不对 UART1 SM 实现进行此位状态检查。 您能详细解释一下这个位的含义吗?
谢谢!
Taehong Kim