请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62P 工具与软件:
我正在对电池供电的物联网器件进行原型设计、并考虑为您的微控制器之一进行原型设计 超低功耗 范围内。 我的计划是、在大部分时间将器件保持深度睡眠状态、然后定期唤醒以收集传感器数据并通过进行传输 安全的无线 (BLE 或 Wi-Fi)。 具体来说、我要查找:
- 不限 如应用手册所述 或者 参考设计 高精度实验室模块(尤其是在深度睡眠或待机模式下)。
- 推荐 开发套件搭配使用 用于评估具有内置无线功能的微控制器。
- 典型值 BOM 或者 基准电路 其中显示了推荐的外部元件。
- 不限 示例代码 或者 一键库 或 Wi-Fi 连接提供的安全密钥。
您能为这些问题指明最佳资源或文档吗? 如果您有 在线知识库 教程、或者一个我可以讨论细节的论坛、这也将是非常有用的。