请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62P-LP 主题中讨论的其他器件:AM62P
工具与软件:
我正在从事一个将单个4K 摄像头与德州仪器(TI)的 AM62P 处理器集成的项目。 我需要确认 AM62P 上的 CSI-2 RX 接口是否支持单一4K 摄像头的4K 分辨率(3840 × 2160)。 根据数据表、MIPI D-PHY 每通道支持1.5Gbps、并提供4个通道、总数据速率为6Gbps。 如果数据速率存在任何限制、还请考虑50fps (24bpp)下的分辨率2560x1024。 非常感谢任何见解、经验或对正式文件的引用。
提前感谢您的帮助!