This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:FreeRTOS LTS 202406LTS 版本是否支持 J784S4 r5F?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472819/j784s4xevm-is-j784s4-r5f-supported-in-the-freertos-lts-202406lts-release

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

FreeRTOS LTS 202406LTS 发行版是否支持 J784S4 r5F?

如果支持、FreeRTOS 中的 CRx 端口功能有3个版本:
GCC/ARM_CR5
GCC/ARM_CRx_MPU
GCC/ARM_C Rx_No_电缆

TI J784S4 R5F 应使用哪个型号?

TI SDK 使用其自身版本的端口功能:TI_CGT。

TI 是否有针对 J784S4 R5F 使用 FreeRTOS 官方版本端口变体的示例?  不使用诸如 TI_CGT 的 TI 特定端口变量

对于 TI SDK FreeRTOS 库、是否支持 GCC 编译器? 如果是、使用 GCC 编译的指令在哪里?

TI SDK FreeRTOS 端口文件(TI_CGT)已升级版本、适用于 FreeRTOS 202406-LTS 版本?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    [报价用户 id="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472819/j784s4xevm-is-j784s4-r5f-supported-in-the-freertos-lts-202406lts-release "]

    TI 是否有针对 J784S4 R5F 使用 FreeRTOS 官方版本端口变体的示例?  不使用诸如 TI_CGT 的 TI 特定端口变量

    [报价]

    我们提供的示例使用嵌入在 OSAL 下的默认 TI CGT 端口、默认情况下、我们的示例使用 OSAL。 OSAL 库是适用于 FreeRTOS、SafeRTOS、非 OS 等操作系统的 API 的抽象层 因此、OSAL API 与操作系统无关、但在底层使用 FreeRTOS API。

    TI 是否有一个将 FreeRTOS 官方版本的端口变体用于 J784S4 R5F 的示例?  不使用 TI_CGT[/QUOT]等特定于 TI 的端口型号

    我们没有任何明确的示例、因为它们都使用了使用 OSAL 抽象层的 FreeRTOS。

    对于 TI SDK FreeRTOS 库、是否支持 GCC 编译器? 如果是、使用 GCC 编译的指令在哪里?[/QUOT]

    我需要进行深入研究、以查看是否可以调整 PDK 编译以启用此功能并使用 GCC 进行编译。

    TI SDK FreeRTOS 端口文件(TI_CGT)已升级了适用于 FreeRTOS 202406-LTS 发行版的版本?  [报价]

    较新的 SDK 都使用并支持202210-LTS FreeRTOS 版本。 我们当前的 SDK 版本不支持最新的 FreeRTOS 版本。

    谢谢!

    Neehar

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道吗、在业内、如果有任何公司或个人成功通过了以下与 J784S4 R5F 一起发布的 FreeRTOS 正式版本的测试?

    GCC/ARM_CR5
    GCC/ARM_CRx_MPU
    GCC/ARM_C Rx_No_电缆

    如果没有公司使用针对 J784S4的 FreeRTOS 正式版本、TI 是否测试了 FreeRTOS 正式版本(GCC/ARM_CRx_MPU 或 GCC/ARM_C  Rx_No_ R)以确保正式版本适用于 J784S4 R5F?   

    我可以假设 FreeRTOS 202406-LTS 不是针对 J784S4 R5F 进行测试吗?  

    支持202406-LTS 的更新 SDK 的任何发布日期信息?

    TI 对在 R5F 内核上使用官方 FreeRTOS 版本的 J784S4客户有何评论?  使用正式版本是否是一种风险选择?  TI_CGT 端口功能是唯一的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有公司使用针对 J784S4的 FreeRTOS 正式版本、TI 是否测试了 FreeRTOS 正式版本(GCC/ARM_CRx_MPU 或 GCC/ARM_C  Rx_No_ I)以确保正式版本适用于 J784S4 R5F?   [报价]

    让我与开发团队 核实、看看这是否已经过任何人的验证。

    我可以假设 FreeRTOS 202406-LTS 没有使用 J784S4 R5F 进行测试吗?  [报价]

    是的、这一点绝对不会经过测试、因为我们的 SDK 仅支持 202210-LTS FreeRTOS 版本。

    支持202406-LTS 的新 SDK 的任何发布日期信息?
    [/quote]

    我们将在五月份推出新的 RTOS SDK 11.0版本、但是我必须仔细检查 哪个 FreeRTOS 版本受支持。

    TI 对在 R5F 内核上使用官方 FreeRTOS 版本的 J784S4客户有何评论?  使用正式版本是否是一种风险选择?  TI_CGT 端口函数是唯一的选择?

    如果您愿意、您可以自由使用官方发布版本、但是我们将无法提供任何支持或帮助、以解决可能出现的任何问题。 此外、SDK 尚未通过较新版本的测试或验证、这可能会导致更多问题。

    谢谢!

    Neehar

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请仔细检查您上面提到的问题并提供反馈。 这些信息对我们做出选择是非常重要的。

    如果可能、请找到便携式/TI_cgt/r5f 文件的 GCC 版本、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我仔细检查了、不希望有人测试过 FreeRTOS 发布 GCC 端口文件、因为我们使用自己的 ARM 编译器。

    SDK 当前支持202406-LTS 版本的预期目标是计划于8月发布的 SDK 版本11.1。 但是、这目前是一个粗略的估算、可能会发生变化。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有 GCC 版本的 portable/TI_cgt/r5f 文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    如需更多信息、请参阅以下文档: software-dl.ti.com/.../sdk_components_j784s4.html

    谢谢!

    Neehar