This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62L:常见问题解答

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM625, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478635/faq-am62l-commonly-asked-questions

器件型号:AM62L
主题中讨论的其他器件: AM625AM62P

工具与软件:

以下是有关 AM62L 的常见问题解答:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. AM62L 处理器支持哪些操作系统?
      AM62L处理器支持多个操作系统、包括 Linux 和 FreeRTOS。

    2. 如何为 AM62L 供电?
      我们已经创建了电源管理 IC (PMIC)、这是可订购器件型号 TPS65214为使用 AM62处理器的应用供电。  了解更多有关 TPS65214的信息

    3. AM625与 AM62L 之间有何差异?
      AM62L 是 AM625具有成本效益且性能优化的版本。 AM625具有 M4F MCU 子系统以及 8 GFLOPS 3D GPU。  它专为高端 HMI 和3D 图形加速而设计。 它可用于需要更高性能的更高端应用。

    4. 如果我使用 AM625开始设计、是否可以改用 AM62L? AM62P 怎么样?
      可以、AM62L、AM625、AM62P 均属于同一处理器系列、并使用相同的 SDK。 从 AM62L 到 AM62P、从2x A53到4x A53以及从1x 到3x 显示器、性能可扩展。 您可以在 AM62/5/P 上开始软件开发、然后轻松迁移至 AM62L!

    5. AM62L 如何确保数据安全性?
      AM62L 包括高级安全特性、例如安全启动、硬件加密和支持安全软件更新、从而确保数据免受未经授权的访问和篡改。 了解有关保护基于 ARM 的处理器的更多信息

    6. 有哪些开发工具可用于 AM62L?
      这是 AM62L Academy 和 TI 资源浏览器(Tirex) 源代码和演示例。 这些工具有助于简化开发流程并缩短上市时间。

    7. 如何开始使用 Linux Academy?
      您可以首先访问 AM62L Academy 网页. 在这里、您可以找到各种培训模块、教程和资源、指导您如何在 AM62L 处理器上设置和开发基于 Linux 的应用。 这些资源旨在帮助初学者和经验丰富的开发人员高效利用 AM62L 的功能。

    8. 如何获取演示?
      请访问  TI LVGL 演示 页面、了解有关 AM62L 开箱即用产品的更多信息。

    9. 有哪些型号的 AM62L?

    OPN

    该设计的链接

    AM62L32AOUHIANBR

    2个 A53 @ 1.25GHz 125C

    AM62L32AOUGAANBR

    2x A53 @ 1.25GHz 105C

    AM62L32AEGHAANBR

    2个 A53 @ 833 MHz 105C

    AM62L31AOCHAANBR

    1xA53 @ 1.25GHz 105C

    AM62L31AEGHAANBR

    1xA53 @ 833 MHz 105C