This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:PowerVR BXS-4-64 GPU 驱动器的状态

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477923/am62p-status-of-powervr-bxs-4-64-gpu-driver

器件型号:AM62P
主题中讨论的其他器件: TDA4VH

工具与软件:

TI 和 Imagination 协同工作(或正在工作?) 对 TDA4VH 和 AM62P 中使用的 GPU (BXS-4-64)进行上游处理。 https://www.phoronix.com/news/PVR-Imagination-BXS-4-64-MC1

我们是否对完成这项工作的时间安排提供了见解?  我的客户 一直在没有 GPU 加速的情况下运行、开始遇到一些性能瓶颈。

 您能否 估计内核和 Mesa 工作的完成情况?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标是在年底前完成上游驱动。  到目前为止、我建议使用 SDK 驱动程序进行 基准测试 。

    此致、
    Krunal