This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:FLS 驱动程序不支持 OSPI NAND

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465759/processor-sdk-am62a-fls-driver-does-not-support-ospi-nand

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具与软件:

团队成员、您好!

MCAL 封装:  MCAL_SitaraMPU_09.02.00.05

电路板:  SK-AM62A-LP 入门套件

我们正在努力在 AM62Ax 器件上执行闪存操作。

根据 MCAL_SitaraMPU_RELEASE_NOTEs.html 的规定、FLS 驱动程序不支持 OSPI NAND、并且未经在 AM62Ax 电路板上测试。

我们是否有启用了 OSPI NAND 支持的最新版本?  

BR、

Ramprakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    请您提供有关该问题的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    请您提供有关该问题的反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    请您提供反馈。 我们正在等待反馈、以恢复活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    您能否检查并在 NAND 解决方案何时可用于此目标前提供路线图。

    :您能在这里帮助我们吗?

    此致、

    Naveen