工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户已开始在最新的 MCU+SDJ 和 Processor SDK 版本(v.10.01)上进行开发、但他们也想使用工业 SDK。
但是、工业 SDK 较旧(v.9.02)。 他们是应该恢复到 MCU+SDK 和 Processor SDK 的较旧测试版本、还是可以继续使用最新版本?
如果他们可以继续使用最新版本、能否仅替换工业 SDK 中包含的 MCU+SDK?
此致、
Mari Tsunoda.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户已开始在最新的 MCU+SDJ 和 Processor SDK 版本(v.10.01)上进行开发、但他们也想使用工业 SDK。
但是、工业 SDK 较旧(v.9.02)。 他们是应该恢复到 MCU+SDK 和 Processor SDK 的较旧测试版本、还是可以继续使用最新版本?
如果他们可以继续使用最新版本、能否仅替换工业 SDK 中包含的 MCU+SDK?
此致、
Mari Tsunoda.
了解:
我也有相关问题(请参阅文章 (+) AM6442:与 MCU+ SDK 10.00.00和 Linux SDK 10_00_07_04兼容的工业 SDK -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛)。
如果您查阅 (+) PratheeshGangadhar 的配置文件- PratheeshGangadhar - TI E2E 支持论坛 、则工业通信 SDK 版本将会从 MCU+SDK 版本中延迟。
我也知道 TI 德国工业应用团队(建议联系( +) Thomas Leyrer 的个人资料- Thomas Leyrer - TI E2E 支持论坛 )通常有助于测试这些工业通信 SDK 版本。
中的内容
吉姆
大家好、认识我们:
这与 Pratheesh 的工业 SDK 10.1相关:来自 (+) AM6442:查找适用于 AM64x v10的工业通信 SDK 预测发布日期-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
Jim、您好!
感谢您的耐心。
[报价 userid="499871" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470866/am6442-matching-industrial-sdk-version-to-mcu-sdk-and-processor-sdk "]如果他们可以继续使用最新版本、他们是否可以直接替换工业 SDK 中包含的 MCU+SDK?[/QUOT]我们还没有在最后对此进行测试 因为始终建议使用官方 SDK 文档中提到的工具的确切版本。
对于大多数情况、它应该可以正常工作、但在使用与 SDK 文档上建议的版本不同的版本时、您可能会遇到兼容性问题。
如果您在使用 SDK 文档中未提及的其他 SDK 版本时遇到问题、TI 将不提供支持。
但是、Industrial SDK 版本较旧(v.9.02)。 他们应该恢复为较旧的经过测试的 MCU+SDK 和 Processor SDK 版本、还是可以继续使用最新版本?[/QUOT]是的、请将更改恢复到旧版本。
此致、
Tushar