This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:PRU-ICSS-PRU-1.00.05.00 Profinet_Slave_软件源代码可疑错误

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476120/processor-sdk-am335x-pru-icss-profinet_slave_01-00-05-00-software-source-code-suspected-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3356

工具与软件:

大家好、我在 AM3356平台上使用名为 PRU-ICSS-AM3301.00.05.00的 Profinet_Slave_软件。 具体信息如下图所示。

我在软件的源代码中发现以下问题。 在使用过程中是否会导致未知问题? 以后是否会有更新的版本?

在路径\PRU-ICSS-PROFINET_SLAVE\drivers 中名为 iRtcDrv.c Profinet_Slave_的文件中、重复执行1064和1065行。

下面是正确的代码:

(pnHandle->cpmList)->listToggleREQ = 0;
(pnHandle->ppmList)->listToggleREQ = 0;

第1330行:

下面是正确的代码:

  (pnHandle->ppmList)->listToggleREQ =启用;

我需要确定他们是否有问题、或者是否有勘误表

感谢并向他们致敬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您提供的两个建议都是正确的、我们已经解决了这些问题。 我们将在 AM335x 器件上发布带有这些修复程序的最新版 PROFINET 包。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。 我想问一下、此软件是否有其他问题会影响我的使用? 发布需要多长时间?

    感谢并向他们致敬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是目前的计划、我们没有确切的日期。 暂定日期为第二季度末。 这是否可以让我们知道您正在使用哪个堆栈?

    此致、
    Prajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我们当前使用的堆栈是 PROFINET IO 设备堆栈 v5.8.0.0。

    感谢并向他们致敬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您共享堆栈版本。

    请问此软件是否有其他问题会影响我的使用

    自上一版发布以来进行了改进、但是我们已 在 "PRU-ICSS-PRU-ICSS-01.00.05.00" Profinet_Slave_软件包上运行了所有认证测试、并且这些测试都通过了2.42测试捆绑包测试。 如前所述、下一个 PROFINET 封装发布的暂定日期是第2季度末、可以使用最新的捆绑包对该封装进行测试。

    我们现在将关闭该 TT。 如有任何其他问题、请联系我们。

    此致、
    Laxman