工具与软件:
我想问的是、 TI 作为 MCU1_0上的 EthFW 客户端提供的 AUTOSAR Eth 驱动程序固件中是否支持使用 VEPA 的 EthFW 内核通信? 如果是、需要设置什么配置才能启用它? 有任何约束或限制? 需要在 EthFW 服务器端设置什么配置? 是否有可供客户端和服务器端使用的示例配置?
软件版本:最新 SDK www.ti.com/.../10.01.00.04
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想问的是、 TI 作为 MCU1_0上的 EthFW 客户端提供的 AUTOSAR Eth 驱动程序固件中是否支持使用 VEPA 的 EthFW 内核通信? 如果是、需要设置什么配置才能启用它? 有任何约束或限制? 需要在 EthFW 服务器端设置什么配置? 是否有可供客户端和服务器端使用的示例配置?
软件版本:最新 SDK www.ti.com/.../10.01.00.04
您好!
[报价 userid="642080" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474564/tda4vm-ethfw-intercore-communication-using-vepa-in-autosar-mcu 我想问:我想问的是:在 TI 作为 MCU1_0上的 EthFW 客户端提供的 AUTOSAR Ethh 驱动程序固件中支持使用 VEPA 的 EthFW 内核间通信? [报价]是的, 使用 VEPA 的 ETHFW 内核通信支持支持支持 ETHFW 的所有客户端,因为它是由服务器处理的一项功能。
客户端只需注册共享多播地址。
Unknown 说:]如果是、需要设置什么配置才能启用它? 有任何约束或限制? 需要在 EthFW 服务器端设置什么配置? 是否有可供客户端和服务器端使用的示例配置?
无需特定配置。
ETHFW 服务器端、我们需要启用 VEPA 支持。
当 CPSW 接收到共享多播数据包时、客户端应用必须注册共享多播 MAC 地址、才能使用从 MCU2_0 ETHFW 到客户端的内核间通信路径。
此致、
Sudheer
您好!
如果启用了 VEPA、客户端是否出于任何其他原因需要任何 cddipc 配置/用例
Vepa 仅用于以太网数据包传输、为了配置特定的 CPSW fir 客户端、仍需要 IPC 与服务器进行通信。
我是否可以使用与服务器配置匹配的相同 autosar 客户端配置?
您能否简单地解释一下您的查询所采用的配置。
此致、
Sudheer