This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:按摩有效载荷中的 CSI-TX CRC

Guru**** 2539120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456351/tda4vp-q1-csi-tx-crc-in-massage-payload

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

 对于来自 CSI-RX 的本地环回、CSI-TX 是否可以检测有效载荷的 CRC 是否存在错误或完整性问题?

如果是、它是否与 CSI_TX_IF_ASF_INT_STATUS 寄存器 ASF_INTERATION_ERR 中断有关?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在本例中、第一个 CSIRX 应该会在传入流中检测到 CRC 错误、对吧?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、如果是从存储器或 VPAC 读取、

    情况是针对 CSI-RX 禁用了检测?

    也就是说、什么是 ASF_INTEGRENT_ERR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果是从内存或 VPAC 读取?

    但是、当从存储器或 VPAC 读取时、CSITX 会生成 CRC 并将其添加到数据包中。  它不会检测到这些检查。

    以及如果对 CSI-RX 禁用了检测?

    但为什么要在 CSIRX 中禁用中断、然后通过存储器和/或 VPAC 发送帧呢? 如果输出通过 CSIRX 进入存储器或 CSITX、则应在 CSIRX 中启用这些检查。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、  CSI_TX_IF_ASF_INT_STATUS 寄存器中的 ASF_INTEENT_ERR 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、请允许我向硬件团队核实。

    但请注意、该状态处于 CSIRX 状态。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 TRM 中提到的、它也存在于 CSI-TX 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在解锁该线程。