请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
您好、Sreenivasa、
有什么区别:
- SR2.0 IBIS 模型 SPRM810.ZIP
- AM64x/AM243x IBIS 模型(修订版 E) SPRM730E.ZIP
我应该使用哪一个来对 AM6442执行 SI 仿真?
感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Thierry Hauser
谢谢你。
您可以使用 SR2
需要更新 eMMC 50R 标称值的驱动强度相关更改。
我们已开始该过程。 我将检查并更新。
有关 IBIS 模型的上一个可能有用的主题、请参阅下面的讨论。
Schneider 似乎正在为 AM64使用 SR2.0的 IBIS 模型。 我们已经更新了 SR1.0的 IBIS 模型以包含50 Ω 配置、但尚未相应地更新 SR2.0模型。
当我们更新 SR2模型时、Schneider 是否可以对 SR1 IBIS 模式进行一些检查?
是的、他们可以同时使用。 SR1.0和 SR2.0之间的唯一区别是增加了 ADC_REF 引脚。 SR1.0 IBIS 模型具有支持 eMMC 的50 Ω 选项。
此外、IBIS 模型不包含任何有关 eMMC 目标数据速率的信息、因为在所有数据速率下都使用相同的 IO。 数据速率将包含在相应器件的数据表中。
此致、
Sreenivasa